This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:在使用 Code Composer Studio (CCS) 时、如果 XDS110 仿真器无法成功连接到目标器件、这种情况下可能存在哪些潜在问题?

Guru**** 2614265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538405/tda4vm-when-using-code-composer-studio-ccs-if-the-xds110-emulator-fails-to-successfully-connect-to-the-target-device-what-potential-issues-might-exist-in-this-scenario

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

CCS 版本:版本:12.4.0.00007  

JTAG:XDS110

集线器  

SW8 1000 1000

SW9 0111 0000

...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否更新了 launch.js 文件中的 PDK 路径? 如果没有、请使用以下文件中的当前 PDK 路径更新它:

    /packages/ti/drv/sciclient/tools/ccsLoadDmsc/j721e/launch.js

    //PDK path. Edit this
    pdkPath = "/home/karthikeyansaravanan/ti/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-11_00_00_06/pdk_jacinto_11_00_00_21";
    

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       

    您好、Karthik

    是的、在我提出这个问题之前、我已经更新了 PDK 路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否在不加载任何 GEL 文件的情况下尝试连接到 M3_0 内核? 如果您能够连接到 M3 内核、请告诉我们、能否与我共享 launch.js 文件?

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    关闭此主题、因为客户在发布回复时遇到问题。  
    因此、创建了一个新主题、请继续下面主题中的讨论。
    TDA4VM:在使用 Code Composer Studio (CCS) 时、如果 XDS110 仿真器无法成功连接到目标器件、这种情况下可能存在哪些潜在问题?

    此致、
    Sudheer