Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1
主题中讨论的其他器件:SK-AM62B-P1
工具/软件:
尊敬的专家:
为什么两个 PWM 只能使用相同的周期值?

引脚定义
|
B17 |
EHRPWM2_A |
EHRPWM |
PWM、蜂鸣器控制 |
|
A17 |
EHRPWM2_B |
EHRPWM |
PWM、LCM 背光控制 |
DTS:
LCD_bl:背光{
Compatible =“PWM-Blightning";“;
电源=<&VCC_3V3_SYS>;
PWM =<&epwm2 1 50000 0>;
ENABLE-GPIO =<&MAIN_GPIO0 34 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
亮度级别=<0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 83 84 85 86 87 88 89 90 91 93 94 95 96 97 99 100>;
默认亮度级别=<100>;
};
main_epwm2_pins_backlback:main-epwm2-backling-pins{
pinctrl-single、pins =<
AM62X_IOPAD (0x01ec、PIN_OUTPUT、8)/*(A17) I2C1_SDA.EHRPWM2_B */
>;
};
main_epwm2_pins_buzz:main-epwm2-buz-pins{
pinctrl-single、pins =<
AM62X_IOPAD (0x01e8、PIN_OUTPUT、8)/*(B17) I2C1_SCL.EHRPWM2_A */
>;
};
&epwm2{
pinctrl-names =“default";“;
pinctrl-0 =<&MAIN_epwm2_pins_buz>、<&MAIN_epwm2_pins_backl>;
状态=“正常“;
};
谢谢
Daniel