This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:【安全】【安全启动】[来自 Desay SV Jibin]TI 提供的信号放大器;加密脚本 QA

Guru**** 2478835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540160/am625-security-secure-boot-from-desay-sv-jibin-ti-provided-sigining-encryption-script-qa

器件型号:AM625


工具/软件:

我刚阅读了<www.ti.com/.../sprad04.pdf>的指南

参阅第[2.1 签名和加密次级引导加载程序 (SBL)]和  [2.2 签名和加密系统映像]章节

这似乎只是一条演示路径。 假设我当前使用的是 SDK10.1 基准、用于 加密的确切(对应)相关路径、文件和脚本以及映像的信号(SBL、SMS FW、Core 映像签名)。  

当我在使用 SDK 10.1 时、在引用上面提到的文档时、无法找到相应的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该应用手册适用于 J7 器件、因此 AM62 器件可能不遵循该应用手册。 在任何情况下、SDK 已经集成了签名机制、因此无需手动执行。