This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320C6748-HiRel:DSP、符合 DO178C/DO254 标准

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1539466/sm320c6748-hirel-dsp-which-is-comply-with-do178c-do254

器件型号:SM320C6748-HiRel


工具/软件:

亲爱的 Mukul Bhatnagar-san,
感谢您的答复!
我想澄清我的理解。

以下哪项理解是正确的?
(1) 通常、当飞机制造商在其飞机系统中使用 DSP 时、他们使用支持其它标准(如 ISO26262 等)的 DSP
(2) 飞机制造商在其飞机系统中不使用 DSP。
(3)(或任何其他理解?)

此致、Shin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shin-san

    在 1 上,过去我们已经看到这些客户购买商业的货架 (COTS) 设备,但总体认证责任完全由客户承担。 TI 不提供任何其他支持文档等   此外、 任何支持功能安全的微处理器(例如 AM6x 系列或 TDA4x 系列)或微控制器(AM2x 或 C2000 系列)都是 客户寻求实现航空/国防等级认证的更好起点。  虽然 TI 不直接对这些 DO 标准进行认证、但与 COTS 器件相比、汽车/工业安全级别的推论相当简单、但支持功能安全的器件可能具有安全手册、FMEDA、FTA 等内容(请参阅下面的链接)  

    功能安全|德州仪器 TI.com

    对于 C6748 系列、我们不提供此类文档、因为它并非在开发时考虑到功能安全

    2) 航空电子产品客户可以/确实使用 DSP、SoC 等、但如前所述、TI 不直接提供任何 DO /dal 认证支持。  

    希望这有所帮助