This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TIDL:自定义新模型指南:生成工件时出现问题

Guru**** 2616525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537809/tda4vh-q1-tidl-custom-new-model-guideline-issue-with-generating-artifacts

器件型号:TDA4VH-Q1


工具/软件:

Im 当前使用自定义模型时、请遵循 主 TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/docs/custom_model_evaluation.md 中的指南·edgeai-tidl-tools。 当我在 model_configs.py 中添加一个新的模型配置、并通过以下命令进行构建:
python3 ./tflrt_delegate.py -d -m cl-tfl-custom
我的自定义工件模型中没有显示任何内容。 是的和我的模型是.tflite 扩展,它训练只有一层。 我错了还是错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khoi:

    在命令行中、您使用-d、这意味着它在主机模式下运行、因此不会产生任何工件。  如果需要伪影、请使用-c -m  您为什么要使用 TF?  业界正将 ONNX 作为通用交换格式。  看起来您正在启动此项目、如果您可以进行切换、我会推荐 ONNX 模型格式。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、  
    我已经使用了-c 和-m 标志。 但结果是一样的。 我仍然不知道为什么我的文件夹只有文物和模型,但里面没有什么。 是的、今天我会尝试使用 ONNX 格式、如果他们可以执行 diff。 我稍后会通知您!
    此致、
    Khoi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负责的工程师目前不在办公室。 请预计回复将延迟到下周。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Christina