This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:为 SK-AM62A-LP 设置 SDK 的过程、编译过程、将输出文件刷写到电路板上的过程

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1539768/sk-am62a-lp-process-for-setting-up-of-sdk-for-sk-am62a-lp-process-for-compilation-flashing-of-output-file-onto-the-board

器件型号:SK-AM62A-LP


工具/软件:

我们的 一款产品使用 SK-AM62A-LP。 我们遵循了下面提到的步骤-  

1)  从 TI 网站 ( https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM62A) 下载适用于 Linux 的 Processor SDK  
2) 根据 TI 用户指南安装了 SDK、使用容器进行设置。  

 在了解 如何访问 SDK 文件以及如何编译 SDK 以将其刷写到电路板上方面、我们需要帮助。  
还需要帮助了解 SDK 的流程、以便开发我们的应用。