主题中讨论的其他器件:TDA4VM、
工具/软件:
尊敬的专家:
TDA4VM SR2.0 在高温条件下会出现严重的启动故障、 以下是具体的详细信息
- 器件:TDA4VM-Q1
- 测试的版本:SR1.1 和 SR2.0
- 测试环境:在 85°C 的箱内进行开/关测试(1 分钟开/ 1 分钟关)
观察到的行为
- SR1.1 板:正常运行(电流消耗~2.0A)
- SR2.0 板:启动故障(电流消耗~1.4A)
测试结果
- 室温:
- SR1.1 和 SR2.0 均正常运行
- 高温 (85°C):
- SR2.0 在执行 1-2 次操作后失败
- AP 停止工作
- 发生 OSPI 读取失败
- 在两个不同的 SR2.0 主板上经过验证、结果相同
可能性技术分析
- 该问题似乎与高温下的 OSPI 块阻抗变化有关
- 似乎超出了自动调节范围、导致读取失败
- SR1.1 和 SR2.0 之间的可能内部阻抗变化
问题
- 这是否是 SR2.0 在高温条件下的已知问题?
- 是否建议对 OSPI 接口电阻值进行任何修改?
- SR1.1 和 SR2.0 在 OSPI 块特性方面有哪些具体差异?
- 是否有针对此问题的固件更新或权变措施?
我们非常感谢您为解决这一影响我们生产环境的关键问题提供指导。