This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:查询:使用 TMS320C5517 EVM 和 PCM1864CMBEVM 读取 8 个麦克风 (TIDA-01454B)

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1539844/tms320c5517-query-reading-8-microphones-using-tms320c5517-evm-with-pcm1864cmbevm-tida-01454b

部件号:TMS320C5517


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我使用以下设置来读取麦克风数据:

  • 主板 :TMS320C5517 EVM

  • 音频前端 :PCM1864CMBEVM (TIDA-01454B)

  • 使用的演示 BF_rt_bios来自 C:\ti\c55_lp\c55_csl_3.08.01\demos\audio-preprocessing\c5517

  • 麦克风输入 :6 个麦克风当前已连接

  • 使用 :TI 视频和文档— 语音处理工具软件幻灯片

目前、我正在成功阅读 6 个麦克风通道 不需要缓冲信号。 我想把它扩大到阅读 8 个麦克风通道

我的疑问是:

  1. 是否可以使用 TMS320C5517 EVM 从 PCM1864CMBEVM 捕获所有 8 个麦克风通道?

  2. 如果是:

    • 需要更改哪些硬件或跳线?

    • 需要在现有BF_rt_bios演示中进行哪些修改(例如,DMA 缓冲器设置、McASP/I2S 配置)?

    • 是否可以使用内部 ADC 外设读取其他通道?

  3. 如果不能直接实现:

    • 您是否可以推荐使用此设置实现 8 个麦克风输入的任何方法(例如级联器件或备用信号路由)?

期待您的答复。

此致、
Eswar Badri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eswar:

    C5517 上只有 3 个 I2C、因此 C5517 可以支持的最大麦克风数量为 6、因此 C5517 无法支持 8 个麦克风。

    此致、

    Ming