This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:AM3354:sdk9.3 Linux 不支持 USB

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1539118/processor-sdk-am335x-am3354-sdk9-3-linux-not-surport-usb

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X


工具/软件:

Odl SDK 中存在 musb-am335x.c、但在 SDK 9.x 中没有??

如果我想使用 USB 主机、我该怎么办??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在 Odl SDK musb-am335x.c 中存在、但在 SDK 9.x 中没有????

    其在 SDK9.x 内核中的等效文件是 musb_dsps.c

    如果我要使用 USB 主机、我该怎么办?

    您需要在电路板内核器件树文件的 USB 节点中将 dr_mode 设置为“host"。“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我在器件树中打开 USB 可以正常、然后打开内核配置、但 USB 设备节点不在这里、您能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在您的电路板上运行以下脚本并提供其输出。

    e2e.ti.com/.../3527.chkusb.sh.txt