This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:如何检测 rpmsg 错误何时导致 tiovxisp/tiovxldc 失败

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1535035/sk-am62a-lp-how-to-detect-when-rpmsg-errors-are-causing-tiovxisp-tiovxldc-to-fail

器件型号:SK-AM62A-LP


工具/软件:

您好:

是否有方法可以检测 tiovxisp 何时不工作、因为 rpmsg 接口不可用?

我目前有一个 gstreamer C 应用、其中我的流偶尔无法启动。 在检查日志时、
我看到 rpmsg 错误导致 tiovxisp/tiovxldc 失败。

我想知道何时发生这种情况、以便尝试纠正问题(例如,通过重新启动)。
我是否有办法检测这个问题(通过 gstreamer 或其他一些方法?)

此致、

Bas Vermeulen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是把它回到顶部。 我仍然需要一个解决方案。