This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:SBL2 处带有 LVDS 和 DPI 的启动界面 — 是否可以?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1535157/am62p-splash-screen-at-sbl2-with-lvds-and-dpi---is-it-possible

部件号:AM62P
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、TI 专家。

我们正在使用 AM62P SoC、我们的目标是在 LVDS 和 DPI 显示接口上实现早期显示输出。

我们正在考虑在 SBL2 阶段实施此功能。

我们计划使用 Falcon 引导模式、引导序列为:PMIC - ROM - SBL1 - SBL2 - TF-A + OPTEE +内核。

目前、我们注意到 TI 在 MCU+ SDK 中提供了 DSS 示例、但我们没有找到任何同时输出到 LVDS 和 DPI 接口的示例。

我们的问题是:
是否可以使用 MCU+ SDK 实现这一点?
如果是、我们应该如何在 TI SysConfig 中配置 DSS?

我们期待您的反馈。

MCU+ SDK: 11_00_00_16

Linux:10.01.10.04

非常感谢。

(续)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部检查、将于明天返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cong:
    目前、我们不支持在 SBL stage2 中同时使用 LVDS+DPI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mittal、

    感谢您的答复。

    我知道 TI SysConfig 仅支持 1 个 DSS 实例

    现在、我需要使用 2 个实例。  

    如果我在源代码中创建 2 个 Dss_Object 实例、是否可以?

    这类似于合并 dss_display_share 和 dss_display_test 的源代码。

    谢谢。

    (续)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mittal、

    我还有一个与 DSS 驱动程序的源代码相关的问题。

    我想根据下面的红色箭头设置 DSS0 的路径、但找不到寄存器可以设置

    在 DSS 驱动程序的源代码中、我找到了 dss_dctrlDrvSetPathIoctl 函数、然后调用函数 dss_dctrlConnectNodes、然后调用 dss_dctrlProgramVideoMux (dss_soc.c)。 但这个函数似乎什么都不起作用

    如何设置视频路径? 需要写入哪个寄存器来设置视频路径。

    谢谢。

    (续)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否要查找此寄存器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mittal、

    感谢您的信息

    您能告诉我此寄存器在 DSS 驱动程序的源代码中设置的位置吗?

    谢谢

    (续)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cong、
    如果您看到前一个映像中共享的寄存器数据、则 DPI0_OUT_SEL 的默认硬件值为 0x1、当前未被任何软件驱动程序修改。