This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:关于链接文件问题

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1539514/tda4vl-q1-regarding-the-issue-of-linking-files

器件型号:TDA4VL-Q1


工具/软件:

您好团队:
我使用了示例:eth_test_app  
相关的链接文件位于哪里?
 您能寄给他们吗? 感谢您的答复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、不能正确理解查询?

    您是否在寻找任何特定的符号定义? 还是要为示例寻找 main 函数?

    此致、
    Tannay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要   eth_test_app 的相关链接文件,比如:  

    文件 路径:mcal_drv/mcal/examples/Eth/utils/build/j721s2_mcu1_0/linker_r5_freertos.lds  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下文件是示例的主文件: mcusw/mcal_drv/mcal/examples/Eth/eth_test_app/target/EthTestApp.c

    休息可以从这里追溯到这里。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“542688" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1539514/tda4vl-q1-regarding-the-issue-of-linking-files/5921658

    我需要   eth_test_app 的相关链接文件,比如:  

    文件 路径:mcal_drv/mcal/examples/Eth/utils/build/j721s2_mcu1_0/linker_r5_freertos.lds  

    [/报价]

    您好、Xangxu

       请参阅此处的配置文件:

          TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j721s2-evm-10_00_00_05/mcusw/mcal_drv/mcal/examples_config/output/generated/j721s2/mcu1_0 Eth_Demo_Cfg soc

      链接文件位于以下位置:

          /home/semon/tda4/ve/sdk11/ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-10_00_00_05/mcusw/build/j721s2/mcu1_0/linker_r5.lds

    此致

       Semon