This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:如何在 CCS 12.71 上安装 com.ti.rtsc.openmp v2.6.3.00

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1539547/am5716-how-to-install-com-ti-rtsc-openmp-v2-6-3-00-on-ccs-12-71

器件型号:AM5716


工具/软件:

尝试编译 AM5716 CCS 项目、但 CCS 报告以下错误:

----------------------------------------

****项目 MCSPI_Basic Example_Dma_的纯净配置构建***

/home/semon/ti/ccs1271/ccs/utils/bin/gmake -k -j 8 clean -O
 
rm -rf “configpkg/linker.cmd" "configpkg/compiler.opt"“"configpkg/compiler.opt" "MCSPI_Basic“"MCSPI_Basic<xmt-block0>“ Example_Dma_“ Example_Dma_ idkAM571x_c66xTestProject.out“
RM -rf “gpio_soc.obj ““spi_idkAM571x_board.obj ““spi_log.obj ““uart_soc.obj ““main_mcspi_test.obj
rm -rf “gpio_soc.d""spi_idkAM571x_board.d"“"spi_idkAM571x_board.d""spi_log.d"“"spi_log.d""uart_soc.d"“"uart_soc.d""main_mcspi_test.d"“"main_mcspi_test.d"</s>“ ““““
RM — 射频 “configpkg"</s>“
完成清洁
 

****构建完成****
发生构建文件生成错误。
当前未安装 Product com.ti.rtsc.openmp v2.6.3.00、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。
构建已停止...

----------------------------------------

在哪里可以找到组件“com.ti.rtsc.openmp v2.6.3.00“?

如何安装?

此致

  Semon