Other Parts Discussed in Thread: DRA821U
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA821U工具/软件:
您好的团队、
客户在使用 DRA821U 及其 FRAM 的电路板上的 SPI 事务之间存在异常长的延时时间 (3.5us)。
DRA821U MCSPI 信号数据表中的所有 SPI 时序参数均以纳秒为单位。 FRAM 数据表还以纳秒为单位显示了时序设置和保持值。

是否对可以与客户分享的 EVM 进行了任何测试? 预期事务到事务的延时时间是多少?
如果没有、我们能否在 EVM 上复制此项来帮助调试此问题?
此致、
Luke