Other Parts Discussed in Thread: AM62P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SM320C6748-HiRel主题:AM62P 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的 Texas Instruments 会员:
我叫 Shin、来自日本的管理咨询农场 Kearney。
我们目前正在支持客户遵守 DO254/AMC 20152A 标准。
在此背景下、我们正在探索用于高密度飞机系统的合适 DSP。
如果您能提供符合 DO254/AMC 20-152A 标准的 DSP 产品系列、我们将不胜感激。
谨致问候、Shin)Kearney(