This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1 后序列选择

Guru**** 2478835 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538440/tda4ve-q1-post-sequence-selection

器件型号:TDA4VE-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VLTDA4VM

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

在我们的原始硬件设计中、MCU8 和 9 被拉高以实现  MCU_BOOTMODE 设置。

现在 需要 PBIST 和 LBIST。  

我们是否可以在工厂中通过电子保险丝编程更改后序列、而不修改硬件 BOM?

SoC PN: TDA4VE88T5AALZRQ1

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    现在 需要 PBIST 和 LBIST。

    您要看哪一个 PBIST 和 LBIST?  MCU_BOOTMODE 引脚决定了 HWPOST 行为、即使在 ROM 开始运行之前也会运行。

    您可以为 s/w 中的其他模块运行 PBIST 和 LBIST。

    我们能否在不修改硬件 BOM 的情况下在工厂进行电子保险丝编程时更改 POST 序列?

    不、这是不可能的。 这没有电子保险丝控制。 客户可以编程的唯一电子保险丝与使用 KeyWriter 进行编程的安全电子保险丝相关联。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Suman:

    我们正在处理 MCU 和 A 内核  PBIST/LBIST。

    那么、 如果 SOC 首先执行 MCU BIST、则必须将引导模式值更新为 MCU9=0?

    顺便说一下、可以替换 POST 序列的 eFUSE 编程位于 TI 的工厂中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们正在处理 MCU 和 A 内核  PBIST/LBIST

    A 内核 PBIST/LBIST 必须通过 SDL API 以 s/w 方式触发。

    作为安全岛的 MCU 和 Wkup 域的 BIST 需要通过 HWPOST 运行。

    因此、 如果 SOC 首先执行 MCU BIST、则必须将引导模式值更新为 MCU9=0?

    是的、引导模式值必须用 MCU9=0 锁存、您无法使用 s/w 进行修改。 HWPOST 在运行任何软件之前运行。

    顺便说一下、可以替换 POST 序列的 eFUSE 编程位于 TI 的工厂中?

    本节是有关所有 TDA4 TRM 的通用章节、但脚注仅适用于早期的 TDA4VM SoC。 对于包括 TDA4VE/TDA4VL 在内的后续器件、没有此类配置。

    我们将在未来的 TRM 更新中为此添加另一个脚注、以明确说明这一点。

    此致

    Suman