This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:禁用 USB 接口解决方案

Guru**** 2480105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1539015/tda4vm-disable-usb-interface-solution

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们想知道如何在 TDA4-USB 上禁用 GP 接口。 此外、我们知道 TDA4-HSM 不是 GP、因此如果可禁用 USB、需要 HSM、您能告诉我们 TDA4-HSM 的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    什么是 TDA4-HSM、您是指 HS 器件吗?

    您正在使用哪个 SDK? 以及什么是用例。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 TDA4-HS 器件、SDK 为 7.03。 实际上、我们使用 USB 进行 DFU 折射、但客户要求关闭所有调试接口、因此我们计划关闭它。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 HS-SE 上 、默认情况下、JTAG 是关闭的、并且只能使用签名的调试证书打开。因此您不必 实际禁用 HS-SE 上的 JTAG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外, DFU 不是一个调试接口,是否要关闭 用于 DFU 的端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、是否有任何解决方案可以禁用 TI 的 USB 端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 他们使用 Linux SDK、您可以从 dtsi 中删除 USB 节点。