This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Beaglebone-64:有关从云工具到入门套件硬件平台的最后一步(("Hello World"在 BEAGL-BONE-AI AI-64 上的示例)帮助

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1539289/beagl-bone-ai-64-help-with-final-step-transition-from-cloud-tool-to-starter-kit-hardware-platform-of-hello-world-example-on-beaglebone-ai-64

部件号:BEAGL-BONE-AI–64
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VMSK-TDA4VM

工具/软件:

您好!

我正在执行中的步骤 在 TDA4VM 上部署“Hello World“AI 应用程序的实践编码指南 此链接中的 BeagleBone AI-64) 板:

dev.ti.com/.../node

是否有任何图像 Edge AI SDK (TDA4VM) 安装在 SD 卡或 eMMC 或者如何使用 Edge AI SDK 那么、我可以在 bb ai-64 上部署“Hello World“模型示例吗?

目前、我正在使用 eMMC 上预安装的默认映像:

BeagleBoard.org Debian Bullseye Xfce Image 2023年10月07日。

当我达到最后一步:“从云工具过渡到入门套件硬件平台“时、我通过连接到电路板 SSH 并尝试打开 使用 Firefox 的 Jupyter 笔记本 、但 Firefox 没有响应。

这可能是由于使用了错误的图像造成的? 如何解决这个问题,以便我可以运行我的第一个 ai costom 模型?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaima:

    [报价 userid=“659973" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1539289/beagl-bone-ai-64-help-with-final-step-transition-from-cloud-tool-to-starter-kit-hardware-platform-of-hello-world-example-on-beaglebone-ai-64

    我正在执行中的步骤 在 TDA4VM 上部署“Hello World“AI 应用程序的实践编码指南 此链接中的 BeagleBone AI-64) 板:

    [/报价]

    此学院是为 SK-TDA4VM 编写的。 我怀疑它是否已通过 BBAI-64 验证。

    BBAI-64 和 SK-TDA4VM 在不同的版本和内核上运行。

    您应与 BeagleBoard 人员进行讨论、获取使用 BBAI-64 进行开发的建议。 他们的不和之处: https://beagleboard.org/discord 

    此致、
    Jared