This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:到 LVCMOS 引脚的输入低电压 SPI 连接

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538776/tda4ve-q1-input-low-voltage-spi-connection-to-lvcmos-pin

器件型号:TDA4VE-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

在一次仿真中、我们注意到其中一个 IC 通过 SPI 连接到 TDA4 的引脚:

 

是最大低电平状态电压为 0.2 * 3.3 =的从器件 0.66V。

根据我的理解、这两个引脚都有一个 LVCMOS 电压缓冲器:

 

因此、根据数据表、其最大低电平状态电压为 0.6 或 0.8V。

 

 

使用这些引脚进行 SPI 通信时、我们是否应该使用 0.8V 的最大值、或者是否应该将 SPI 视为稳态?

 

此致
奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该稳态规格与可靠性相关、旨在解决 信号上使用的 PU 或 PD 强度问题。  对于基本功能、VIH 和 VIL 定义了有效运行期间的逻辑高电平和逻辑低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、对不起、我讨论的是 TDA4VP、而不是 VE

    和阐明该主题:

     我的屏幕截图中的“GPIO0_43"和“和“GPIO0_55"引“引脚实际上是 SoC 和“SIP TDA4“焊球之间的中间连接。 在平台设计中、它也可用于 GPIO、但在我们客户特定的设计中、它们仅用于 SPI 通信。 超声波 IC 上恰好有两条独立的 MISO 线路(逻辑低电平状态可高达 0.66V)、这两条线路连接到 TDA4 VP 引脚 AE34 (McASP0_AXR15) 和 AM36 (SPI0_D1)。 从 TDA4VP 数据表中、我们得知、对于这两个引脚(“LVCMOS"电“电压电压缓冲器类型)、最大输入电压电平为 0.6V(稳态)或 0.8V(标称值?)。 由于我们的仿真工程师将 0.6V 作为 TDA4 可以读取为“低电平状态“的最大电平、我们收到的 WCCA 结果失败、我们必须在明天结束时进行澄清和修复。   Slight smileμ s

    所以我们想知道 0.6V 是否真的是 SoC 可读取为低电平状态的最大低电压电平、以及“稳态“与正常电压之间的差异是多少?

    第 1 个 超声波 IC --> TDA4.

    第 2 个 超声波 IC --> TDA4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述 、对于基本功能、VIH 和 VIL 定义了有效运行期间的逻辑高电平和逻辑低电平。 因此、0.8V 应用于最大输入低电压。