This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:OTP Keywriter 问题

Guru**** 2478825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538842/tda4vm-q1-otp-keywriter-question

器件型号:TDA4VM-Q1


工具/软件:

中导出  

我的 OTP Keywriter TISCI 说明—TISCI 用户指南中针对密钥写入问题存在 32ea 错误代码。 在 32ea 中、#8((KEYWR_ERR_PARAME_FEK、解析 TI FEK 时出错(附加到 TIFS 二进制文件,在加密之前) :我是否可以知道该项的详细信息? 这意味着什么、 这是否与 VPU 或外部信号/数据输入的 SW 误差有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hannah:

    #8((KEYWR_ERR_PARASR_FEK、解析 TI FEK 时出错(附加到 TIFS 二进制文件,在加密之前) :我是否可以知道该项目的详细信息?

    您不应该真正遇到此错误。 TI FEK(出厂加密密钥) 用于对正在写入的密钥进行加密。 TIFS KeyWriter 二进制文件嵌入了 FEK 的计数器部分 、用于在编程到电子保险丝中之前解密密钥。  

    您可以参阅 TI-SCI KeyWriter 过程 部分、其中介绍了使用 TI FEK 公钥对 Keywriting 字段进行加密的用法。

    普通公共 RTOS SDK 不随附 TI FEK 和 TIFS KeyWriter 二进制文件、 这些文件以附加 NDA 包的形式提供。 有一个空白 KeyWriter 二进制文件用于确保没有构建错误、但这需要替换为实际的 TIFS KeyWriter 二进制文件。

    请参阅 PDK  5.17. OTP KEYWRITER 部分、了解所有详细信息。

    这是什么意思、 这与 VPU 或外部信号/数据输入的 SW 错误有关吗?

    否、这与 VPP_EFUSE 电压无关。 VPP_EFUSE 是正确对电子保险丝进行编程所必需的、这是 KeyWring 过程的最后一步之一。 需要先对证书进行身份验证。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您在多少台设备上看到此问题? 您为此使用的引导介质是什么?

    此致
    Diwakar