This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:DCC 调优工具相关查询

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537456/sk-am62a-lp-dcc-tuning-tool-related-query

器件型号:SK-AM62A-LP


工具/软件:

您好专家、

我今天可以访问 DCC 调优工具、还在工具帮助部分引用了 ISP 调优指南、DCC 调优文档。 我没有清楚地了解如何使用该工具。

1:当我创建一个新工程时,我似乎需要选择一些文件(而不是文件夹),所以我创建了一个示例文件夹,并包含了来自 imx219 的 5 个原始图像,然后,我尝试了。 似乎是关于该文件的警告提示。
  之后,我随机地试图打开 stdout。 然后、Windows 文件选择器中的文件名就会变为这样。 我不更改文件名并转到示例文件夹、然后打开。 它会打开询问原始文件参数的对话框。
  这种方法是否良好。 它还在示例文件夹中创建了一个 stdout.txt 文件。

2:我在预览窗口中看到了原始图像。 但在我修改插件中的值后、它无法更改。 我可以在其中看到预览图像(插件参数和用户首选项窗口的预览部分中的空白屏幕)

3:我应该单独更改所有图像的属性,还是会影响目录中的整个图像?

此致、
Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sajan、

    当我创建新项目时、似乎需要选择某些文件(而不是文件夹)

    要创建新工程、您需要导航至所选路径、输入所需的工程文件夹名称并按“保存“。 这将填充工程调优文件夹。

    下面是创建的文件夹结构的示例:

    SAMPLE_TEST

    -.plugoutdir

    -用户数据

    - SAMPLE_TEST.prj

    我应该分别更改所有图像的属性还是影响目录
    中的整个图像

    要在调优工具中预览原始/YUV 图像、“Raw file parameters“对话框中的属性必须匹配。  我们建议每个摄像头模块具有单独的文件夹、以便属性保持不变。  

    此致、

    Chau

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chau、



    您能检查一下这张图片吗? 这表明我需要提供一个现有的文件名并进行保存才能继续。
    我在 ti/dcc/bin 中创建了一个名为 NewProject 的文件夹、并尝试保存、但需要一个文件名。

    此致、
    Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sajan、

    我明白这可能会造成混淆、但要创建一个新工程、只需在“File name“字段中输入所需的名称并点击“Save"即可“即可。 这将在所选目录中自动创建一个具有该名称的新工程文件夹。

    此致、

    Chau

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chau、

    2:我在预览窗口中看到了原始图像。 但在我修改插件中的值后、它无法更改。 其中我可以看到预览图像(插件参数和用户首选项窗口预览部分中的空白屏幕)

    您能回答这个问题吗?

    您还可以说明我应该在创建的新工程中添加哪些内容。 如果可以、给我一个文件夹结构。 我的意思是我应该在哪里添加原始图像、调优所需的图像类型以及有多少图像?
    我是否应该粘贴通过克隆 GitHub repo imaging-main 创建的 bin 文件。 如果是、则这 3 个 bin 文件或 IMX219_output 中的所有文件都是这样的

    以下是所创建工程的文件夹结构。

    /ti/DCC/bin/
    NewProject
    |--- .plugoutdir <folder>
    |--- Userdata <folder>
    |--- new.prj


    此致、
    Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sajan、

    其中可以看到预览图像(插件参数和用户首选项窗口预览部分中的空白屏幕)

    《ISP 调优指南》中所述、您可以通过浏览窗口将图像更改为预览。

    我的意思是我应该在哪里添加原始图像、调优所需的图像类型以及有多少个图像?

    您可以在“新建项目“文件夹中创建一个文件夹来保存所有捕获的图像。

    有关调优过程、请参阅 ISP 调优指南。

    此致、

    Chau