工具/软件:
OMAPL138BGWTMEP 是从 Micron NAND 闪存 MT29F4G16ABBDAH4AIT 在我们的电路板上启动的。
我们使用 EMIFA 的 4 位 ECC 功能。
使用实际硬件测试引导故障场景往往相当耗时。
我希望模拟引导失败场景、以查找“有趣的测试用例“。
假设我要在 MATLAB、C/C++、Python 或其他语言中的独立软件应用程序中对 OMAP-L138 EMIFA Reed-Solomon ECC 算法进行建模。 您能为我指出有助于我实现这一目标的参考资料吗? 我想能够在仿真的写入操作中为模型提供一个 512 字节的数据块、看看它如何针对十个 ECC 奇偶校验字节进行计算。 我想我的模型和 EMIFA ECC 将生成相同的 ECC 奇偶校验字节。 在模拟读取操作中、我希望我的模型计算字节错误的位置以及用于校正错误的值、例如 EMIFA ECC。
您能否建议 OMAP-L138 EMIFA Reed-Solomon ECC 算法的参考资料?
TI 的实现是专有的吗?
感谢您的指导。
Patrick