This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH-Q1 特定数据表

Guru**** 2425290 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VH-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1539010/tda4vh-q1-tda4vh-q1-specific-datasheet

器件型号:TDA4VH-Q1


工具/软件:

尊敬的支持团队:

想检查是否有仅针对 J784S4:TDA4VH-Q1 的特定数据表?

此致、

Adithya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adithya:

    j784s4 的数据表可在此处找到: https://www.ti.com/lit/gpn/tda4vh-q1

    如果您想了解更多有关设备硬件的信息、您可以看到 TRM: https://www.ti.com/lit/zip/spruj52

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRM 中是否提供了 Pinmux 寄存器信息? 我无法找到 Pinmux 的任何寄存器信息。 是否可以在控制模块中找到焊盘配置寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adithya:

    数据表中提供了引脚多路复用信息。 对于每个焊球、您可以找到其引脚多路复用信息、如下所示:

    padconfig 是您需要为该特定焊盘修改的寄存器。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您提供的信息和快速答复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay、

    很抱歉给您带来不便、但我还有一个后续问题。 您分享的表格为我提供了有关多调信号和多路复用模式的详细信息。 但我的主要疑问是在哪里可以找到 pinmux 寄存器信息(例如寄存器地址,r/w 访问和类型)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adithya:

    在第二列中、有 PADCONFIG 寄存器地址。 您需要在此处修改 pinmux 以更改引脚多路复用。 此寄存器定义可以在 TRM 随附的电子表格中找到。

    但请注意、所有 OS 都定义了宏来更改此 pinmux。 有关更多详细信息、请参阅 SDK 文档。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢