This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:哪个软件版本可以为 TDA4VEntry 提供仅 MCU 模式演示?

Guru**** 2425220 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518657/tda4ven-q1-which-software-release-can-provide-mcu-only-mode-demo-for-tda4ventry

器件型号:TDA4VEN-Q1
Thread:TDA4VM 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我们现在正在开发 TDA4Entry 泊车解决方案设计。 为了节省成本、我们计划移除外部 MCU 并使用 MCU 域 R5F 运行安全功能。

现在估计在 MCU FFI 器件 512KB SRAM 运行的所有软件都足够了、但当使用 MCU 域 R5F 监控器 A53 运行状态时、RDK11.0 TDA4Entry 不为我们提供仅 MCU 模式演示。

我们希望基于以下仅 MCU 演示软件的 TDA4VM 开发 MCU 监控程序、当 MCU 域 R5F 发现 A53 /C7 内核挂起时、停止应用程序不运行。 MCU 域需要复位 A53 内核并重新启动主域所有应用程序。   

我们现在是否提供 TDA4Entry MCU 仅演示? 这些演示需要可以进入仅 MCU 模式、MCU R5F 可以启动 A53 Linux 操作系统。

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/11_00_00_06/exports/docs/mcusw/mcal_drv/docs/drv_docs/demo_mode_switch_top.html

此致!

Han Tao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、陶先生、

    否、面向 TDA4AEN 器件的 SDK 目前不支持该功能。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    我们有计划开发它吗? TDA4Entry APA 解决方案、为了移除外部 MCU 以满足 ASIRB 级别、客户需要 MCU FFI 域 R5F 可以监控 A53 ADAS 软件、并在 MAIN 域发生挂起问题时重新启动 A53。  

    如果使用外部复位 IC 或 PMIC 复位整个系统、则在汽车日志 TDA4Entry 问题时不会向其他 ECU 发送 CAN 消息。 它无法满足请求。 因此、TDA4Entry 不支持仅 MCU、这意味着我们需要为 TDA4Entry APA 添加外部 MCU。

    此致!

    Han Tao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Han Tao、

    他们是否要在 全模式下上电后切换到仅 MCU 模式? 还是要 在仅 MCU 模式下引导?  

    第一种方法很可能在 SDK11.0 中完成、方法是遵循与其他平台相同的顺序、但第二种方法需要进行更多更改。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    客户希望在上电后切换到仅 MCU 模式。 以下是用户情况:

    1.首次开机:

       整个 TDA4VEntry MCU+A53 正常启动。 MCU 在 512KB FFI SRAM 下运行、A53/C7 在外部 LPDDR4 下运行。

    2. A53 挂起时

      MCU R5F 复位 A53 并再次在 eMMC 处重新启动 Linux 操作系统。 此时将所有电源保留到 MCU 域/主域。

    A53 停止 APA 应用时。

      关断 TDA4Entry 的所有电源、不需要 IO 保持。

    根据这些情况、您可以分享 RDK11.0 匹配指南、我们将首先在 EVM 板上试用。

    此致!

    Han Tao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解锁此主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    我们说服客户不要开发仅 MCU 模式和用户外部看门狗复位 SOC。

    此致!

    Han tao