This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-PROCESSOR-SDK:域冲突确认

Guru**** 2425230 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537855/am62l-processor-sdk-domain-conflict-confirmation

器件型号:AM62L-PROCESSOR-SDK
主题中讨论的其他器件:SysConfigAM62L

工具/软件:

尊敬的团队:

在 AM62L3 平台上工作并使用 SysConfig 工具生成引脚配置时、我观察到wkup_i2cwkup_uart外设列在名为的单独部分下mcu_pmx、表示它们属于 MCU 域引脚多路复用。 但是、当k3-am62l3-evm.dts在 TI SDK 中引用该文件时、我注意到这些外设的引脚配置放置在&pmx节点下方、节点通常是指主域引脚多路复用控制器。 这会导致pmxmcu_pmxwkup_i2cwkup_uart在设备树中为和添加 pinctrl 条目时对应使用哪个域(或)产生一些混淆。 您能否确认这些外设的正确域、并阐明&pmx在 EVM DTS 中的使用是有意使用、还是应mcu_pmx根据 SysConfig 输出理想地放置这些外设? 清楚地了解此映射将有助于确保正确应用我们的定制电路板的引脚配置。


此致、  
Dheeraj K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    我已获取您的输入并在内部进行了检查。 请等待一段时间恢复。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    感谢您报告上述内容。 它似乎是 Pinmux 工具中的错误。  

    我在内部进行了检查、得到的信息是设备树只有一个 PMUX 节点。 AM62L 器件没有 MCU 域。

    也可以通过参考数据表来验证相同的信息。 没有 MCU_PADCONFIG wkup_uart 和 wkup_i2c 的寄存器。 这些外设还使用 PADCONFIG 在主域中定义。

    请参阅下图。

    此致、

    Tushar