工具/软件:
您好、
我们目前正在使用 R5F 进行开发、并采用其内部 ADC 进行采样。 数据以连续模式采集、并通过 DMA 存储在双缓冲器配置中。 例如、当以 100K 的采样率运行时、我们设置 DMA 传输计数以生成事件中断。 中断每 100 个采样点发生一次、转换为每 1ms 发生一次事件中断。 一旦触发了第一个中断、ADC 就可以继续正常运行并将数据存储在第二个缓冲器中、从而避免数据覆盖。 提供的示例主要侧重于单次采样、并且提供了有关与 DMA 集成的有限信息。 如果您能提供一些指导来帮助我们开发我们提到的功能、我们将不胜感激。 非常感谢。