工具/软件:
您好、
我们正在使用不同的显示器 (12 英寸 ELED)、并且需要在 DTS 中或通过 Dtso 重建设备树。 我们使用的是 SDK 9.02。 我们尝试修改 SDK board-support/ti-linux-kernel-6.1.80+gitAUTOINC+2e423244f8-ti/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j784s4-evm.dts 中的 dts、并使用 DTC 命令重新编译。 解析错误失败。
任何人都可以提出以下建议:
1.重建设备树的步骤是什么? 当前器件树位于 SDK 随附的预编译 Linux 映像中。
2.我们是否需要使用 Yocto 重建内核来重建设备树?
3.是否有办法在当前 ti-DSS 驱动程序中调整监视器的一些配置/参数(效果很好)以支持新的显示/监视器而无需重建设备树?
任何有助于解决此问题的文档或帖子都将非常感谢。
此致、
滋贺