This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA714:调整 DRA714 的电压设置并保证

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536860/dra714-adjusting-voltage-settings-and-guarantee-for-dra714

部件号:DRA714


工具/软件:

尊敬的团队成员:

我们正在考虑采用 DRA714

该芯片的最大频率为 600MHz

SDK(6.00.00.03 版)针对最大频率为 1000MHz 的芯片进行了配置因此需要将其调整为 600MHz

如之前的 e2e 帖子中所述、这可以通过按如下所示更改设备树设置来实现。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619772/dra712-how-to-change-cpu-freq-from-1ghz-to-600mhz/2283850#2283850

--- a/arch/arm/boot/dts/dra7.dtsi
+++ b/arch/arm/boot/dts/dra7.dtsi
@@ -102,8 +102,8 @@
compatible = "operating-points-v2";
opp-shared;

- opp_nom@1000000000 {
- opp-hz = /bits/ 64 <1000000000>;
+ opp_nom@600000000 {
+ opp-hz = /bits/ 64 <600000000>;
opp-microvolt = <1060000 850000 1150000>;
opp-supported-hw = <0xFF 0x01>;

■问题  

通过将 DTS 电压设置从 1.06V 更改为 0.85V

器件是否会超出 TI 的保证运行条件?

--- a/arch/arm/boot/dts/dra7.dtsi
+++ b/arch/arm/boot/dts/dra7.dtsi
@@ -102,8 +102,8 @@
opp_nom@600000000 {
opp-hz = /bits/ 64 <600000000>;
- opp-microvolt = <1060000 850000 1150000>;
+ opp-microvolt = <850000 850000 1150000>;
opp-supported-hw = <0xFF 0x01>;

0.85V 的值是数据表中规定的下限。

DRA71x 信息娱乐应用处理器数据表(修订版 G)

■ 我们的理解

如果有任何误解、请纠正我们。

  1. 如果器件根据电子保险丝 (*) 中写入的电压值运行、则它将在保证的规格内运行。
    该值考虑了各个单元之间的变化、并在出厂发货时写入 STD_FUSE_OPP 寄存器。

  2. 也可以使用 DTS 中设置的电压值而不是使用电子保险丝中写入的电压值来运行器件。
    然而、该操作是否在保证的规格范围内尚不确定。

我们理解支持可能有限、因为这是一个旧芯片、

但我们感谢您的帮助。 我们期待着你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    据我所知、这是一款较旧的芯片、且支持有限、

    但您能给我一个答案吗?

    这对我们选择芯片大有帮助。

    此致、

    Kota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kota:

    这是有效的:

    1. 如果器件根据电子保险丝 (*) 中写入的电压值运行、则它将在保证的规格内运行。
      该值考虑了各个单元之间的变化、并在出厂发货时写入 STD_FUSE_OPP 寄存器

    这无效:

    1. 也可以使用 DTS 中设置的电压值而不是使用电子保险丝中写入的电压值来运行器件。
      然而、该操作是否在保证的规格范围内尚不确定。

    0.85V 的值是可以编程到电子保险丝中的最小电压。  但将 AVS 电压电平设置为低于保险丝指定值是无效的。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的支持。

    这个答案对我们来说是非常重要的信息。  

    我再次衷心感谢您的协助。

    此致、

    Kota