This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:OSC0 推荐产品

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537796/am5708-osc0-recommended-products

部件号:AM5708


工具/软件:

我想将 20MHz 晶体振荡器或晶体谐振器连接到 OSC0。

您推荐哪些产品?

山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有关此问题、您应该联系您的首选晶体供应商。  数据表指定了所需的特性、EVM 上的晶体可用作示例。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    感谢您发送编修。

    我懂了。

    我之前收到了一条注释、即在 MSPM0C 中选择晶体振荡器不会有问题、

    所以我尝试使用它,但我有一个经验,振幅是不够的,我有问题。

    这次、为避免出现任何故障、我将考虑使用具有+1.8V 驱动 LVCMOS 输出的晶体振荡器。

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否知道您遇到的晶体问题。  它是否不符合数据表中定义的要求?  关于实现、只需使 XI/XO 引线相对较短、并且它们之间留有空间(不希望 XI 和 XO 之间发生耦合)。

    是 — 器件可以使用振荡器代替输出电压电平为 1.8V 的晶体。