This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM68A:基于 AM68A 的定制电路板上的 CSI2 摄像头端口扩展可行性

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: AM68, AM68A, SK-AM68

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538114/processor-sdk-am68a-csi2-camera-port-expansion-feasibility-on-custom-am68a-based-board

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM68A
Thread 中讨论的其他器件:AM68ASK-AM68、AM68

工具/软件:

尊敬的 TI 技术支持团队:

我目前使用的是 AM68A SK 板、该板具有两个 CSI2 摄像头端口 (CSI_RX0 和 CSI_RX1)、如参考设计中所示。 作为我们项目要求的一部分,我们的目标是整合 三个 CSI2 摄像头 (IMX219) 。 为了在 SK 板上实现此目标、我们目前使用的是 外部 Arducam/TI V3Link 串行器/解串器板 来处理第三个摄像头输入。

在我们转向基于 AM68A SoM 设计自己的定制板时、我想了解以下内容:

  1. 在架构上和电气上都可行、将第三个 CSI2 摄像头接口直接路由到定制电路板上的 AM68A SoC 、利用通过 SoM 公开的高速摄像头接口?

  2. 都有 CSI2 通道和内部资源(PHY、VPU 等)足够可用 各种笔记本电脑 三个并行 CSI2 输入 而不依赖外部串行器/解串器或多路复用器元件?

  3. 如果可能、请提供任何信息 设计指南、参考原理图或限制 在定制电路板上本地实现第三个 CSI2 摄像头接口时需要考虑什么?


    我们的目标是通过消除外部串行器/解串器板来简化硬件、前提是 SoC 和互连可以原生支持三个 CSI2 摄像头模块。

    提前感谢您的指导。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    今天是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“575807" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538114/processor-sdk-am68a-csi2-camera-port-expansion-feasibility-on-custom-am68a-based-board 在架构上和电气上都可行、将第三个 CSI2 摄像头接口直接路由到定制电路板上的 AM68A SoC 、利用通过 SoM 公开的高速摄像头接口?

    只要电路板的布线符合 CSI 标准、就不会出现问题。

    AM68A 包含两个 CSI 端口、因此必须使用虚拟通道路由一个摄像头、而这需要一个多路复用器。  

    如果可能、请提供任何信息 设计指南、参考原理图或限制 在定制电路板上本地实现第三个 CSI2 摄像头接口时需要考虑哪些因素?

    我将介绍我们的电路板布局专家。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 TI.com 上的 SK-AM68 设计页面(链接)。  它包括可用作参考的设计文件。  关于应用手册 — AM68 产品页面上有几项内容、包括 LPDDR(链接)和高速(链接)设计指南。

    如前所述、该器件仅支持 2 个 CSI 端口、因此您需要一些其他机制来获得第 3 个摄像头。  如果不同时需要 — 可以使用多路复用器。  如果同时运行、则需要某种类型的 CSI 集线器/累加器、以将两个 CSI 源组合到单个 CSI 流中。