This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:在 tiboot3.bin 之后刷写 u-boot 但没有成功

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VP-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538086/j784s4xevm-flashing-u-boot-without-a-success-after-tiboot3-bin

器件型号:J784S4XEVM
主题:TDA4VP-Q1 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、  

我尝试在我的器件上刷写 u-boot、通过 XMODEM 传输 tiuboot3.bin 成功通过、但在 UART 中之后没有任何反应。

我想我没有上传正确的 tiboot3.bin、我使用了 ti-processor-sdk-linux-adas-j784s4-evm-11_00_00_08/board-support/prebuilt-images 下 SDK 中提供的 tiboot3.bin。

我试图在网上搜索指南,但没有找到有用的东西...

多个器件  

芯片:TDA4VP-Q1/J784S4
板:J784S4-EVM

据我所知、就是 GP。

尝试其他 tiboot3.bin 时、我得到:
U-Boot SPL 2024.04-ti-g818c76aed67f (2024 年 8 月 01 日 — 19:19:47 +0000) SYSFW ABI:4.0(固件版本 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)') 频率握手期间超时###错误###请重置电路板###

如有任何帮助、我们将非常感谢、

TAL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“661831" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538086/j784s4xevm-flashing-u-boot-without-a-success-after-tiboot3-bin

    多个器件  

    芯片:TDA4VP-Q1/J784S4
    板:J784S4-EVM

    [/报价]

    只是为了澄清,

    1. 您使用的是 TI EVM? (https://www.ti.com/tool/J784S4XEVM )
    2. 您是否以任何方式修改了 EVM?
    3. 该 EVM 之前是否可以正常工作、或者从未正常工作?  
    4. 您是否尝试过第二块电路板? 如果没有、您可以尝试第二块电路板吗?
    5. 您是否尝试过使用 SD 卡引导?  
    6. 您是否已验证引导引脚?  
    7. 您尝试了多少次引导设备? 您每次都看到相同的误差吗?

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.不、我不使用 EVM。 我使用的芯片位于我们生产的电路板上。

    2.不,修改是什么意思?

    3.是的、 我使用连接到它的调试板、并使用为客户提供的版本通过 Lauterbach 刷写它、但我想使用 u-boot 尝试通过 TFTP 或其他方法刷写它。

    4、我没有第二块板。

    5、我无法使用 SC 卡。

    6.是的,我有引导引脚的控制,我能够使它进入 UART 模式,并成功地通过 XMODEM 传输 tiboot3.bin。

    7.很多次,是的。

    谢谢、

    TAL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    频率握手期间超时###错误###请重置电路板###

    上述错误 通常对应于 DDR 训练失败。

    如果您使用带有 TI TDA4VP 器件的定制板、那么您的板/系统将不会具有与 TI J784S4 EVM 板相同数量的 DDRSS(因为 TDA4VP 仅支持 3 个 DDRSS、J784S4 EVM 使用 4 个 DDRSS)。 因此、您至少需要重新编译引导加载程序代码、以确保仅初始化物理连接到定制 PCB 上 LPDDR4 存储器的 DDR 子系统、并且 MSMC 不会将流量路由到未使用的 DDRSS(需要新的 DDR 寄存器配置工具输出文件)。

    同样、如果您不使用与 TI EVM 相同的存储器、那么这也可能是相关的。

    请查看以下常见问题解答、了解为定制电路板定制软件的步骤、特别是下面列出的部分。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482402/faq-tda4vm-tda4x-dra8x-am68x-am69x-lpddr4-topics 

    定制定制电路板的软件