This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH 启动问题

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534042/tda4vh-q1-tda4vh-bring-up-issue

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VHDRA821TDA4VM

工具/软件:

大家好、TI 专家、我在调试 TDA4VH 时遇到了一些问题、需要您的支持。 背景如下:
  1. 原理图是由我们;设计的
  2. 所有电源轨都有正确的电压;μ V
  3. MCU_PORZ 和 MCU_RESETSTZ 已上拉至 1.8V;
  4. PORz 上拉至;、但 RESETSTTZ 保持低电平、SOC_SAFETY_ERRORn 也会持续保持低电平 1 μ s
  5. ;引导:时钟配置为 25M、我还检查了 BOOTMODE 的电压电平、配置如下所示
  6. 我们要通过 UART 进行调试、但 UART 的电压电平 (K34、K35、AK35、AK38) 均为 0;
问题可能出在哪里? 感谢您的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认您已使用 TI 网站 (https://www.ti.com/lit/pdf/sprad91) 上推荐的 Jacinto7 SCH 检查清单应用手册审查了 SCH。   与应用手册一起、SCH 检查清单 xls 文件包含有关如何使用它的嵌入式说明、必须启用宏、以启用 Excel 检查清单、从而选择特定的 J7 SoC 目标 PN(TDA4VM、DRA821、TDA4AL、TDA4AH 等)、然后填充正确的 SoC SCH 检查清单。

    以下是 TI SCH 审核流程的概述:

    步骤 1:客户完成对其已完成 SCH 的检查清单审核。   通过检查清单、客户可以查看其设计、并针对有问题或疑虑的领域提出具体问题。 Jacinto7 特定 SoC PN 的 EVM SCHS 可在 TI 网站上找到、这些内容应下载并用作客户 SCH 设计和检查清单审查期间的参考、以便进行比较。

    步骤 2:TI 随后审查具体的设计问题/关注领域、并根据需要提供反馈和指导。

    此外、如果您使用了 TI 推荐的电源解决方案之一、还请以 Excel 格式查找 PMIC SCH 检查清单 (www.ti.com/.../slvc804)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、
    我双重 — 在设计结束时检查了原理图检查清单,TI 专家也回答了设计问题。
    我现在遇到的问题是 RESETSTZ 保持低电平。 什么因素可能导致 RESETSTZ 无法发布?
    检查清单、电源时序、纹波电压和其他参数均已验证。 然而、MCU_BOOTMODE0 的电压上升斜率相对较慢。 这是否会影响引导信号采样?“如原理图所示、实际 PCB 使用 10K 上拉电阻(无上拉)。 该信号直接连接至 TDA4、没有其他连接。配置 25M 时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    释放 RESETSTATz 和 MCU_RESETSTATz 信号取决于 SoC 引导过程、如下面的 TRM 快照中所述。

    您是否捕获了示波器屏幕截图、以显示 PORz 上升沿(在上电序列结束时)与每个 MCU_BOOTMODE 输入?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 RESETSTATz 未释放、则 SoC 不会退出复位序列。  锁存的启动值此时无关紧要、因为 ROM 代码尚未开始执行。  为了使 RESETSTATz 释放(变为高电平)、SoC 需要正确的输入电源电压、WKUP_OSC0(晶体的引脚 T38 和 U37)上的正确输入时钟、以及根据上电序列时序实现正确的 MCU_PORz 和 PORz 输入复位信号操作。

    DM 文本: