This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J722S:FreeRTOS 上支持 I2C 触摸屏器件驱动程序

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538410/processor-sdk-j722s-i2c-touchscreen-device-driver-support-on-freertos

器件型号:PROCESSOR-SDK-J722S


工具/软件:

您好:

我正在寻找在 TDA4VEN 处理器 SDK 的 FreeRTOS 上支持 i2c 触摸屏控制器的驱动程序示例。
但是、您似乎没有在当前版本 11.00 SDK 中实施任何触摸屏驱动程序。
您是否计划发布此类示例? 或者是否可以显示 git 之类的信息?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有任何专门用于 FreeRTOS 的 I2C 触摸屏控制器的示例或实现。 我们有单独的 I2C 示例应用和一些支持触摸屏(带有 DP 和 HDMI)的显示示例应用。

    您是否计划发布此类示例? [/报价]

    我们目前没有发布此类示例的计划。 您的具体用例是什么?

    谢谢、

    Neehar