This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:无法通过 am62a PCBA 中的 SD 卡启动软件

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538486/am62a7-can-not-start-the-software-though-sd-card-in-am62a-pcba

器件型号:AM62A7


工具/软件:

您好:

现在、我使用 am62a soc 板制作了一个新硬件。

现在软件无法启动。 您能帮助调试新硬件的产品吗  

我有以下硬件测试步骤:
1.我已经检查了 PMIC 输出电源电压. 并测量开机顺序。 与 EVM 板进行比较。 EVM 板的序列相同、电源电压相同。
2.将引导模式更改为 UART 模式。 UART 可以正确连接并且在 UART 端口通电后发送以下消息: 02000000011a0000616d3632610000000000048534653000800000008000002a600000000cb39ee39c52d0469806636ff350fcf7065cb

3.将引导模式转至 SD 卡并验证 SOC 端口中的引导模式引脚电压。 然后、开机我无法在 UART 端口中收到任何日志

4.检查 SD 卡端口。 我可以看到、当插入 SD 卡时、SDCD 引脚为 0、SD 卡未插入期间的电压为 3.3V。 这是上电期间的电压

a) SDCD 0v

b) SDCLK 在 那里具有 400K Hz 的波形 (hi:3.3 和 low:0V)

C) DATA0-3:  1.95V 且通道上无信号

D) CMD:在开机期间收到信号。 您好:3V lo:0v

  

我们使用 UART 启动系统、R5F 可以启动、但 eMMC 无法正常工作。  

您能帮助分析 SD 卡的问题吗?  我看不到 SD 卡已回复数据。  您能帮助分析一下这个问题吗? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meng Ke、  

    感谢您的查询。

    您是否能够分享可搜索的原理图、包括 SD 卡、SOC 和 PMIC。

    SD 卡电源最初预计为 3.3V、然后在需要 UHS-I 速度的情况下切换到 1.8V。

    此致、

    Sreenivasa.