This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:VTM 热警报复位 116℃

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538467/am62a7-q1-vtm-thermal-alert-reset-low_temp-116

器件型号:AM62A7-Q1


工具/软件:

您好、专家

我们的热管理要求是在高于 123℃  且低于 116 度后复位、因此我们进行了以下更改:

将其设置为 116℃ 后、某些芯片在达到 123℃ 时会立即复位、并且没有明显的暂停、等待其降至 116℃ 以下

当我们将其重置回 105℃ 时、不再出现此问题。 此问题是否是由于上限和下限之间的差异太小而引起的?

我们在下面的寄存器中看不到任何内容。

此致、
Xue Fadong