This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:AM62A7:TIOVX tiovx_modules_dequeuf_buf 卡住

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537956/am62a7-am62a7-tiovx-tiovx_modules_dequeue_buf-got-stuck

器件型号:AM62A7


工具/软件:

您好、我编译了一个模型并成功获得了 subgraph_0_tidl_io_1.bin 和 subgraph_0_tidl_net.bin 文件。 然后,我使用了 TIovx 框架的推理,但程序卡在 tiovx_modules_dequeue_buf. 请问原因是什么?  此外、我  在后台运行/opt/vx_app_arm_remote_log.out 并在运行 TIOVX 图形时捕获信息、我会提供 /opt/vx_app_arm_remote_log.out 的日志、您能帮您解决问题吗、非常感谢

您的、

e2e.ti.com/.../0458.error_5F00_log.txtZhuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、庄

    这表明 C7x 在 TIOVX 图形期间遇到严重错误和故障。 通常、这是由于该网络遇到的 C7x 固件(通常与存储器相关)中的错误导致的。 我们需要分析哪个层导致了这种情况。

    需要清除的是、该错误是由编译的 TIDL 模型引起的、可能与您已组装的特定 TIOVX 图无关。 我们使用 TIDL 工具、如 edgeai-tidl-tools 或/opt/tidl_test/TI_DEVICE_armv8_test_dl_algo_host_rt.out.、从而更容易诊断该错误 我建议使用具有开源运行时的 edgeai-tidl-tools

    您能否在仅运行该模型的情况下重现此问题、这意味着与 TIOVX 图无关?

    我们希望通过执行以下操作来查看日志:

     BR、
    Reese