This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TI PSDK 11 和 PSDK 11.1 之间会影响操作系统的哪些变更

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538180/tda4vh-q1-what-are-the-changes-between-ti-psdk-11-and-psdk-11-1-that-would-impact-os

器件型号:TDA4VH-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

TI PSDK 11 与 11.1 之间  预计会发生哪些会影响 操作系统接口/集成的设计变更?

  • 新功能?
  • 修改的特征?
  • 删除了特性?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、
    一旦计划在下个月发布、发行说明和构建表中将提供这些详细信息。
    如果您需要提前获取详细信息、可以联系您的 TI FAE 并使用 TI 内部论坛。

    此致、
    Karthik