This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:u-boot 无法启动

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538415/am62p-q1-u-boot-cannot-startup

器件型号:AM62P-Q1
主题:AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好  

我们无法使用 SDK 11.00 引导 U-boot、但可以使用 SDK 10.00 tiboot3.bin 实现此目的。

我们可以执行哪些检查? 只能看到以下日志。

B.R.

长兴斗城

U-Boot SPL 2024.04 (2025年5月31日- 00:32:38 +0800)
SYSFW ABI:4.0(固件版本 0x000a '10.1.8--v10.01.08 (Fiery Fox)')
SPL 初始栈使用量:17056 字节
尝试从 SPI 引导
身份验证已通过
身份验证已通过
身份验证已通过
身份验证已通过
身份验证已通过
在 ARM64 内核上启动 ATF……

注意:BL31:v2.11.0(发行版):v2.11.0-906-g58b25570c9-dirty
注意:BL31:制造时间:2024 年 11 月 1 日 04:20:32

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的长兴:

    这是在 AM62P SK EVM 还是您的定制电路板上?

    您是否为通过案例 (SDK10.0) 或故障案例 (SDK11.0) 提供了日志? 日志以 BL31 消息结尾、该消息似乎是失败案例、但是第二行显示 SYSFW 版本为 10.1.8、这两个 SDK 中都不存在、此外 U-Boot 2024.04 仅位于 SDK10.x 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK11.0 故障