This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:Raw12 12bpp 视频像素长度

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: AM68

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538188/tda4vm-raw12-12bpp-video-pixel-length

器件型号:TDA4VM
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VLAM68

工具/软件:

您好、

  我想了解我是否从摄像头收到 raw12 @12bpp 的视频、该视频将如何存储在 RAM 中。我应该如何考虑来估算 RAM 和 RAM BW 的资源。 它将存储为 12 位、不使用填充、并在 ISP 中读取、否则它将填充为 16b、并由 ISP 读取 16b。

如果填充是如何工作的?  是否有任何配置、我们可以使其能够在 CSI 写入和 ISP 读取之间进行存储而无需填充?

此致、

Karthick Elumalai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:  

    从 CSIRX 和 VISS 的角度来看、这两种存储格式都受支持。 应用程序需要相应地决定和配置这些模块。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Brijesh,所以你的意思是它可以存储为 12 位/像素没有填充?

    您能向我指出寄存器、我需要在其中进行配置吗?

    这对于我们计算 RAM 资源至关重要

    谢谢

    Ek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的,12 位数据可以存储为打包格式,您需要为其配置 CSIRX 驱动程序。  

    只需将 outFmt.ccsFormat 设置为  VID2_CCSF_BITS12_PACKED16

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但我在“ J721S2/TDA4VE/TDA4AL/TDA4VL/AM68 处理器“文档中找不到相应的寄存器?

    您 是否也能确认它是用于 AM62Ax Sitara 的寄存器?

    谢谢

    Ek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有特定的寄存器。 请使用驱动程序接口以 12 位封装格式存储输出。  

    此致、

    Brijesh