This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:DRA821 J7200 OTP 写入器版本

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537969/dra821u-dra821-j7200-otp-writer-version

器件型号:DRA821U
主题:DRA821 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 Champ:  

我的客户通过 DRA821 SR 2.0 样片在自己的电路板上实现了 DRA821 SR 2.0 安全性。

客户在其电路板上同时拥有 GP 和 FS 样片、现在可以在这两块电路板上启动。  

 

 但是、mysecuresoftware 中的 OTP 写入器指示 J721S2 OTP Keywriter SR1.0 从该安装程序进行的 tiboot3.bin 编译无法在客户电路板上成功引导。

因此、我正在编写以确认是否有用于 SR2.0 或使用 SR1.0 的 OTP Keywriter 是正确的方法?  

Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rich、

    您能确认实际使用的器件吗? 从上面的陈述看来,你在 DRA821 上使用 J721S2 Keywriter ,这是完全不同的器件。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diwakar、  

    目标器件是 DRA821 SR2.0、即 J7200。  

    mysecureoftware 中没有用于 J7200 的 OTP Keywriter。  

    https://www.ti.com/secureresources/J7X-RESTRICTED-SECURITY

    J7200 是否有另一个不同的下载站点?

    Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rich、

    版本已在刚刚于 02(2023 年 7 月 5 日)发布的安全资源中提供。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diwakar、  

    谢谢、我找到了。  

    Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rich:

    很好、我会关闭这个问题。

    此致  

    Diwakar