工具/软件:
您好、TI 团队:
我发现使用 GPIO 的中断触发器时不能触发中断、在 pdk10.0 中、我参考了 GPIO 模块测试文件夹下 led_blink 的代码、我使用了主域的 gpio0_15、将其设置为输出、首先调用 Board_initGPIO ()、然后调用 gpio_init ()、然后调用 gpio_setCallback ()、然后调用 gpio_appconfig(切换调用 gpio_plevel、使能调用 gpiocto () 但中断实际上不会被触发,甚至进入 GPIO_V0_hwiFxn() 时,GPIO0 的 BINTEN、DIR01、SET_DATA01、SET_RIS_TRIG01 寄存器的值与设置相同,但 INTSTAT01 相应位的值为 0,表示没有发生中断,具体寄存器的值已被设定为紧急中断,请尽快见以下专家,请尽快把指令输入, 问题是尽快的。