This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:Sitara AM62-Q1 是否只从闪存软件运行或从外部 RAM 运行?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: AM620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1528036/am620-q1-can-the-sitara-am62-q1-run-from-flash-sw-only-or-external-ram

器件型号:AM620-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

Sitara AM62-Q1 是否只能从闪存软件运行或从外部 RAM 运行? 甚至是从 GPMC 上的 SRAM 读取吗?

谢谢!

BR FM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您要在 AM620-Q1、Linux、RTOS 或其他器件上运行哪些软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它计划运行 Free RTOS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将您的问题发送给我们的 RTOS 专家以征求意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“523037" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1528036/am620-q1-can-the-sitara-am62-q1-run-from-flash-sw-only-or-external-ram

    Sitara AM62-Q1 是否只能从闪存软件运行或从外部 RAM 运行? 甚至是从 GPMC 上的 SRAM 读取吗?

    [/报价]

    AM62X SOC 支持 XIP 模式、内核从直接 OSPI 闪存运行。

    AM62X MCU+SDK 中不支持 XIP 示例 。

    虽然从技术上讲、XIP(就地执行)可以通过 OSPI 实现、但由于闪存的访问时间比 DDR 慢、因此具有显著的性能限制。

    TI 建议将应用程序从闪存复制到 DDR 存储器中并从该存储器执行、以实现可靠的性能。  

    AM62X 不支持从 GPMC 上的 SRAM 直接执行代码。

    此致、

    Anil.