This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J722S:DSI 接口的器件驱动程序

Guru**** 2426510 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537494/processor-sdk-j722s-device-driver-for-dsi-interface

器件型号:PROCESSOR-SDK-J722S
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我查看 TDA4VEN RTOS 的驱动程序支持信息。
根据以下信息、您介绍了 DSS 支持的功能。
https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j722s/11_00_00_06/exports/docs/mcu_plus_sdk_j722s_11_00_00_12/docs/api_guide_j722s/DRIVERS_DSS_PAGE.html#autotoc_md391
似乎您支持 OLDI 和 DPI 作为 RTOS 上的 DSS 驱动程序、但此页面中没有关于 DSI 的说明。
您是否在 RTOS SDK 上支持 DSI 接口?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、但它在驱动程序级别受支持、而在 OpenVX 级别不启用。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。
    您能告诉我存储了哪个 RTOS SDK 目录 DSI 驱动程序信息吗?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    驱动程序目录: source/drivers/dss/V0/hw_include/{dphy, dsi,..}

    可用于测试 DSI 的示例: examples/drivers/dss/dss_display_test/dss_display_test.c。 请注意、我们使用电路板上的 DSI 转 eDP 桥接器、因此输出将来自显示端口。

    构建示例的步骤与任何其他 PDK RTOS 示例相同。 您需要在显示测试示例的 syscfg 中进行以下更改。 步骤如下:   
    1.打开 syscfg 工具:make -C examples/drivers/dss/dss_display_test/j722s-evm/main-R5fss0-0_freertos/ti-arm-clang syscfg-GUI
    (从 MCU_PLUS_SDK 目录运行)

    2.如图所示添加新的 DSS 实例、DSI 正在使用第二个 DSS 实例。

    3.删除名称为 CONFIG_DSS0 的第一个实例。 配置应如下图所示。 然后保存配置。

    4.现在,按照文档构建示例。 确保在构建示例之前构建所需的库。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。
    默认情况下、OLDI 似乎是“dss_display_test"。“。 您是说用户只是通过 SysConfig 更改接口吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、您必须更改接口、并且只能从 DSS1 的接口中选择 DSI、这就是您还需要执行上述步骤的原因。

    此致、

    Abhishek Chugh