This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:MODMCSPI ULCTRL 寄存器 FDAA 位

Guru**** 2425280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538006/am623-mcspi-modulctrl-register-fdaa-bit

器件型号:AM623


工具/软件:

您好、

使用 DMA 和 FIFO 时、我们是否需要设置 MCSPI MODULCTRL 寄存器中的 FDAA 位?
下面是 TRM (SPRUIV7B) 说明。
如果连接到 MCSPI 只能处理 256 位对齐地址、则似乎需要设置该位。
但我们没有此类信息。


谢谢。此致、
田代浩一郎



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请允许我检查一下。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果连接到 MCSPI、似乎需要设置该位、如果只能处理 256 位对齐地址。
    但我们没有此类信息。

    我已运行所有 MCSPI 应用、包括 DMA 1、我看到任何一个寄存器中都没有设置该寄存器的位 FDAA。

    使用 DMA 和 FIFO 时、我们是否需要设置 MCSPI MODULCTRL 寄存器中的 FDAA 位?

    否、我们不需要设置该位。

    请给出以下示例、介绍如何在 TI EVM 上进行尝试、该示例将阐明通过 MCSPI 发生 DMA 的流程: mcspi_loopback_dma

    请阅读本集成指南: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1414084/faq-sk-am64b-mcspi-integration-guide

    谢谢、

    Vaibhav