This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J722S:OSPI 闪存引导问题

Guru**** 2425240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1535087/processor-sdk-j722s-ospi-flash-boot-issue

器件型号:PROCESSOR-SDK-J722S


工具/软件:

TI 专家、您好:

我一直遵循 J722S 10_01_00 的处理器 SDK Linux 指南、从 ospi 引导 Linux。

3.1.1.7. OSPI/QSPI NOR/NAND - Processor SDK J722S 文档

所遵循的步骤

1.SW2[0]= 0

2.在 u-boot 中输入以下命令、

以下命令可用于通过 tftp 下载 tiboot3.bin、tispl.bin 和 u-boot.img、对我来说没关系。

DIP 开关更改为从 OSPI 引导、如下所示

SW3[1:8]= 1101 0000 且 SW4[1:8]= 0000 0000

请 参阅表 5-4、下表:

重启 TI EVM 板(硬件复位 SW5)

5. 我的 Linux 终端没有任何要输出的日志信息

您能否帮助解决错误(在 setp5 以上)?  

此致

毛江

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的茂江:

    您的 SW4 设置不正确。 它应该是: SW4[1 : 8]= 0100 0000

    有关更多详细信息、请参阅此文档。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay、

    请告诉 我 J722S 的文档 TRM 链接?

    谢谢

    此致

    毛江

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的时间。

    请在这里找到它: https://www.ti.com/lit/zip/sprujb3

    此致、
    Tanmay