This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:有关 AM62L 的可用性

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536353/am62l-regarding-availability-of-am62l

器件型号:AM62L


工具/软件:

您好:

我看到 XAM62L32AOGHAANB 在预量产中的当前状态。

  • 您能否分享 AM62L 系列 SoC 上市的时间表?
  • 是否计划使用同一系列的汽车级器件?
  • 此外、如果您可以共享单价范围、

这将有助于进一步选择 SoC。

谢谢、

Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikunj

    AM62L 目前处于预量产状态。 我们将在 3Q 结束时发布器件。 这是一款额定温度为–40°C 至 125°C 的通用 ARM 处理器。 当前型号不是汽车级。  

    如有任何其他问题、敬请告知

    此致、

    Mahir Kaheri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahir:

    请帮助我了解以下信息:

    • 是否计划在同一系列中使用汽车级器件?
    • 此外,如果你可以分享价格范围的非汽车和汽车级数量 1-2000。 我看到  XAM62L32AOGHAANB 的单价 为 9.95 美元。
    • 采购的当前库存情况和分销商信息。

    谢谢、

    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikunj:

    我们正在为我们的路线图进行研究。  如需了解具体的价格范围和体积报价、我建议联系您当地的 TI 销售代表。 我们将在 TI.com 上有现货、您现在可以找到预量产器件。  

    此致、

    Mahir Kaheri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意 Mahir。 感谢您提供的信息。

    在技术方面、数据表中注意到 AM62Lx 支持 DDR4/LPDDR4 不具有 内联 ECC。  这种理解是否正确? 如果是、您能否分享有关硬件/固件中错误更正处理的详细信息。

    谢谢、

    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、AM62L 没有内联 ECC。  如果您需要 ECC 用于 DDR、则需要在产品线中选择不同的器件(AM62x 可能最接近,但不确定您需要的外设组合)

    此致、

    James