This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:PCIe PTM 功能

Guru**** 2426460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537450/tda4vm-pcie-ptm-func

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

您好、

 我在文件 board-support/ti-linux-kernel-6.6.32+git-ti/arch/arm64/configs/defconfig:config_pcie_pTM=y 中添加了宏定义  

 然后、当我在终端上执行 ptp4l 时、会出现以下问题。 我想知道目前是否不支持软件时间戳?是否需要修改其他内容?

  

此致、

Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    PTM 还依赖于网卡及其驱动程序。 您能否确认 PCIe NIC 支持时间戳处理? 网卡驱动程序似乎也不支持它。

    如果确实如此、您必须与 NIC 制造商联系。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      现在、我们将 TDA4 连接到 MVL 开关的 PCIe。 从 MVL 驱动器的角度来看、它支持 PTM 功能。 在这种情况下、如何处理

    验证 PTM 功能?

    此致、

    Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否要获取硬件时间戳?

    此致、
    Tanmay