This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:针对 66AK2G12 的安全启动查询

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538494/66ak2g12-secure-boot-inquiry-for-66ak2g12

器件型号:66AK2G12


工具/软件:

尊敬的 TI:

希望您表现出色。 我是来自韩国的 Hyeongseok Kim、

我收到了一些有关在 KeyStone II 66AK2G12 GP 处理器上实施安全启动的技术问题。

我们已经使用 Keystone II 66AK2G12 GP 处理器设计、制造和销售了大约 100 个配电自动化单元。

我们的其他客户之一现在需要增强的网络安全、因此我们正在评估安全启动。

我在 E2E 论坛上看到、有关安全启动的问题应提交给当地 TI 联系人、因此我正在发送这封电子邮件。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1285284/66ak2g12-secure-boot-set-up

当我询问 ChatGPT 时、它表明 RSA-2048 公钥(以及相关数据)应存储在 CPU 的内部 OTP 区域中、  

此外、在启动期间、必须先验证 MLO (u-boot) 的签名、然后再继续。

我想索取任何相关文档或参考资料。

我还有一个问题:  

66AK2G12 是 32 位处理器且 TI 提供的 SDK 目前随 Linux 内核 4.19.94 一起提供、  

我们需要解决 2038 年 (Y2K38) 的长期部署问题。  

Y2K38 问题是我们主要关注的问题。  

据我所知、32 位处理器的 Y2K38 问题已在 Linux 内核版本 5.6 及更高版本中得到修补。

是否计划将 66AK2G12 移植到较新的 Yocto 版本并发布更新的 SDK?

谢谢你。

 

BR、

金亨锡。