主题: SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的团队:
我使用的是 SK-EVM 和 TI AM64 SDK 9.2.1.10 版本。
您能告诉我如何在 EVM 中启用安全启动吗? 我还想知道如何在电路板上构建和刷写自定义密钥、以便可以使用该密钥运行二进制文件。
谢谢、
达尔米克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
我使用的是 SK-EVM 和 TI AM64 SDK 9.2.1.10 版本。
您能告诉我如何在 EVM 中启用安全启动吗? 我还想知道如何在电路板上构建和刷写自定义密钥、以便可以使用该密钥运行二进制文件。
谢谢、
达尔米克
您好:
您能告诉我如何在 EVM 中启用安全启动吗?
您必须使用 OTP Keywriter 工具对所需的密钥进行编程、并将器件从 HSFS 转换为 HSSE 以确保安全启动。
OTP Keywriter 工具可在以下安全门户中获取:
https://www.ti.com/secureresources/AM64X-HS-RESTRICTED-SW
必须从以下链接请求访问权限的对象:
https://www.ti.com/drr/opn/AM64X-HS-RESTRICTED-SW
此致、
Prashant
请参阅 SDK 中任何基于 GPIO 的示例(如 GPIO_LED_BLINK)、了解配置 GPIO 引脚的步骤。 如果您将 GPIO 引脚配置为控制 VPP、则以下响应可能会有所帮助:
这 是我的 定制板。 在从 ti-otp-keywriter 运行 tiboot3.bin 时、我使用 MMCSD_RAW_IO 示例的引用来修改 example.syscfg 文件。
定制电路板中不支持 SD 卡和 JTAG、因此我必须修改 tiboot3.bin 并进行测试。
我也已经重新命名了 将.appimage.hs_fs 文件复制到 tiboot3.bin 并粘贴到 USB 以检查示例、但未获取任何打印件。 我已经使用了 CCS 和 JTAG 并能够运行 mmc1 测试。
1.您能建议如何使用 USB 驱动器运行任何示例吗?
2.在 example.syscfg 文件中需要进行哪些更改才能启用 eMMC?
谢谢、
达尔米克
然后、请使用 SBL_EMMC 引导加载程序引导 SDK 中的任何示例、例如 MMCSD_RAW_IO: