This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:7.4.5。 对闪存设备进行编程->命令可提供分段故障

Guru**** 2425330 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538045/uniflash-7-4-5-programming-the-flash-device---command-gives-segmentation-fault

器件型号:UNIFLASH


工具/软件:

作为的一部分 7.4.5.对闪存器件进行编程  通过以下命令、给出分段故障并失败、

sudo ./ dslite.sh --mode processors -c /dev/ttyUSB1 -f /processors/FlashWriter /uart_j721s2_evm_flash_programmer_release.tiimage -i 0 

布线

============================================================

执行以下命令:
>./ProcessorSDKSerialFlash -c /dev/ttyUSB1 -f Processors/FlashWriter/j721s2_evm/uart_j721s2_evm_flash_programmer_release.tiimage -i 0

有关更多详细信息和示例、请参阅 UniFlash 快速入门指南。


----------------------------------------------------------------------------------------
ProcessorSDKSerialFlash CLI 工具
版权所有 (C) 2017-2023 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
版本 1.10.0.0
----------------------------------------------------------------------------------------
正在下载闪存编程器...
打开端口成功!
./dslite.sh:第 77 行:199453 分段故障(核心转储)./ProcessorSDKSerialFlash -c /dev/ttyUSB1 -f processors/FlashWriter/j721s2_evm/uart_j721s2_evm_flash_devigner_release.tiimage -i 0

============================================================

已使用硬件-> J721S2 EVM

com_port->  /dev/ttyUSB1 (终端按照说明打印 CCC)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我们正在确定合适的专家来处理您的查询。  

    谢谢、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    sudo ./dslite.sh --mode processors-c /dev/ttyUSB1 -f /processors/FlashWriter /uart_j721s2_evm_flash_programmer_release.tiimage -i 0[/quot]

    您需要传递正确的文件路径、如下所述。

    -f /home/ /ti/uniflash_x.y.z/processors/FlashWriter/j721s2_evm/uart_j721s2_evm_flash_programr_release.tiimage -I 0

    请通过传递正确的文件路径进行检查。

    此致、
    Sudheer